ATS48模拟量输出AO1如何设置?
问题描述:
ATS48模拟量输出AO1如何设置所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48软起动器的模拟量AO可以将电机的一些状态以电流信号输出,下面以4~20mA读电机电流,20mA对应电机额定电流为例讲解如何设置参数:
1、在IO → AO 设置为OCr;
2、在IO → 04 设置为420;
3、在IO → ASC 设置为100%。
PS:ATS48软启动AO模拟输出量程对应链接:ATS48软启动AO模拟输出量程如何对应
是否有帮助?


ATS48软起动器的模拟量AO可以将电机的一些状态以电流信号输出,下面以4~20mA读电机电流,20mA对应电机额定电流为例讲解如何设置参数:
1、在IO → AO 设置为OCr;
2、在IO → 04 设置为420;
3、在IO → ASC 设置为100%。
PS:ATS48软启动AO模拟输出量程对应链接:ATS48软启动AO模拟输出量程如何对应
是否有帮助?