我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV610变频器面板不亮怎么解决?

问题描述:
ATV610变频器面板不亮怎么解决?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610面板不亮,可能原因有:

1,面板损坏。

2,如果是面板外引,可能是线缆不对或损坏。

3,现场震动过大导致线缆松动或安装问题。

4,输入电压过低或没有电压。

5,外部控制端子或通讯口接线短路,导致内部控制回路短路。

6,变频器问题。

排查方法和解决措施:

1,可以换正常的面板或变频器做交换实验,排除面板的问题。

2,如果是自带的面板外引,可以直接将面板插到变频器上,排除线缆问题;如果是高级图形终端外引,可以换线,排除线缆问题。

3,可以重新插拔面板,排除线缆松动和安装问题。

4,用仪表监视输入电压是否过低。

5,将变频器上的控制端子和通讯口都不接线,可以排除外部短路问题。

6,如果以上都排除了,可能是变频器的问题,需要申请售后。