ATV610变频器低电压穿越功能如何实现?
问题描述:
ATV610变频器低电压穿越功能如何实现?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
低电压穿越功能是通过欠压保护功能实现的,具体参数设置:
4.6错误警告处理---输入缺相---输入缺相分配:忽略

4.6错误警告处理---欠压处理---电源电压:按照现场实际正常电压设定
4.6错误警告处理---欠压处理--- 掉电停车类型:维持直流母线
4.6错误警告处理---欠压处理--- 欠压预防电压:按照自己的实际需求设置

系统长时间欠压,直流母线维持不住变频器会断电。如果想电源恢复后自动运行,可以将飞车启动和自动重启的功能开启。
是否有帮助?