我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV610数字量输入如何与PLC的NPN和PNP输出信号接线?

问题描述:
ATV610数字量输入如何与PLC的NPN和PNP输出信号接线

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

1,PLC输出是PNP时,需将拨码开关设置为SRC(源型),接线和拨码开关位置如下图:

2,PLC输出是NPN时,需将拨码开关设置为EXT(外部),接线和拨码开关位置如下图: