ATV610变频器多泵控制功能的控制逻辑是什么?
ATV610变频器的多泵控制功能,可实现单台变频控制多台泵,各台泵循环起动,最多可控制6台泵(3个泵以上需外加继电器输出模块,主泵不轮换时,本体自带的3个继电器输出点可以带总共4个泵)。
多泵控制系统中的泵分为2类:连接到变频器上的泵,称之为主泵或变速泵,直接或间接连接到工频电网的泵,称之为辅泵或定速泵。
ATV610的多泵控制时序主要分为2类:一类是主泵不轮换,对应宏配置为多泵1;另一类是主泵轮换,对应宏配置为多泵2。
1)主泵不轮换,主泵固定,其它为辅泵。ATV610启动后,当满足切入辅泵条件后,ATV610的对应继电器动作,使辅泵切入。当再次满足切入辅泵条件,就继续切入辅泵,直到所有辅泵都切入。当满足切出辅泵条件后,ATV610会按照设置的切出顺序切出辅泵,直到所有辅泵都切出。
切入辅泵的条件是:ATV610输出频率达到高速频率(一般是50Hz),而且系统压力在可设定的时间后仍低于工作范围。
切出辅泵的条件是:ATV610输出频率降到低速频率,而且系统压力在可设定的时间后仍高于工作范围。
2)主泵轮换,主泵和辅泵都不固定,可以根据条件进行轮换。ATV610启动后,第一台泵为主泵,当满足切入辅泵条件后,ATV610会断开第一台泵,接到下一台泵,第一台泵接入工频电网,完成主泵轮换。当再次满足切入辅泵条件后,会进行和之前一样的轮换时序。当满足切出辅泵条件后,ATV610会按照设置的切出顺序切出辅泵,直到所有辅泵都切出。
是否有帮助?