问题描述:
ATV610变频器设置了回落速度功能(例如:给定通道2是AI2 4~20mA调速),当AI2信号丢失后,切换到给定通道1还能否调频?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
当变频器设置了回落速度功能,在4~20mA信号没有恢复的前提下:变频器不管是在给定通道1,还是给定通道2,或变频器断电重启,变频器的频率给定值都是回落速度,此时若给变频器启动信号,变频器将以回落速度运行。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
当变频器设置了回落速度功能,在4~20mA信号没有恢复的前提下:变频器不管是在给定通道1,还是给定通道2,或变频器断电重启,变频器的频率给定值都是回落速度,此时若给变频器启动信号,变频器将以回落速度运行。
是否有帮助?