[Q&A]ATV610通过面板能否调速?
问题描述:
ATV610通过面板能否调速?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610以N4结尾的变频器可以直接通过自带中文面板调速。
例如,通过面板调速面板启动需要设置以下参数:
[完整设置]-[命令和给定]-[参考频率通道1]=[远程终端频率];
[完整设置]-[命令和给定]-[控制模式]=[组合通道]。
启动后可以通过小圆盘调速。
另外,如果不是通过面板启动,需要检查[控制模式]参数设置,否则无法通过面板以外方式启动。
其他如以N4Z和ZC结尾的ATV610变频器加装中文面板后设置方法同上。
如需求是端子启停,面板调频可按照下面的链接说明来设置参数:
是否有帮助?