我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610通讯读故障寄存器地址7121的值对应什么故障?

问题描述:
ATV610通讯读故障寄存器地址7121的值对应故障介绍

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610通讯读故障寄存器地址7121的值对应的是“上一次故障”。

例如:从故障寄存器地址7121里读出的是33,对应的就是ATV610_Communication_parameters_EAV64394通信表格中的OPF2故障。

在图一表格中(红色标识框所示)可以查到7121对应的Link里的LFT,点开Link列里的LFT后即可跳转到Enumerations页中的LFT栏(见下图二红色标识处),可以查看LFT里不同的故障类型及描述,详细的中英文介绍请参考附件文档。

ATV610变频器通讯地址表下载链接:https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/EAV64394/

图一

图二



附件
LFT_20210126165351.xlsx