ATV610变频器面板显示正在连接是什么原因?如何解决?
问题描述:
ATV610变频器面板显示正在连接原因介绍所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器面板显示正在连接有如下几种原因:
1.面板损坏,显示正在连接;
解决方法:更换一个新的面板安装到变频器上,通电查看显示是否正常;
2.连接面板RJ45网口有问题,导致正在连接;
解决方法:更换一台变频器,把面板安装上去,查看显示是否正常;
3.如果是面板外拉安装在柜门时,连接变频器和面板的电缆有问题,导致正在连接;
解决方法:将面板直接插装到变频器上,查看显示是否正常。
上述排查后如果确定是变频器或面板问题,建议联系售后服务。
是否有帮助?