我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXAMI0410使用电缆BMXFCA150连接基座ABE7CPA410引脚定义及接线如何做?

问题描述:
BMXAMI0410使用电缆BMXFCA150连接基座ABE7CPA410引脚定义及接线如何做?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXAMI0410端子的引脚定义如下图:

ABE7CPA410基座的25针接口定义如下表:

ABE7CPA410基座端子外接传感器信号线如下图: