FA417251
FA417251
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3系列Modbus串行线路总线耦合器TM3BCSL外形尺寸是多少?
问题描述:
TM3系列Modbus串行线路总线耦合器TM3BCSL外形尺寸是多少?
所属产品线:
Modicon TM3扩展模块
解决方法:
长宽高分别是26.8X93X73.3mm,详见下图:
首次发布日期:
2021/2/25
修订日期:
2021/2/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon TM3
探索更多
范围:
Modicon TM3