FA417254
FA417254
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M200 系列PLC可以支持最大多少容量的SD卡?
问题描述:
M200 系列PLC可以支持的SD卡容量
所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
最大可以支持32G的SD卡。
首次发布日期:
2021/2/25
修订日期:
2021/2/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器