FA417257
FA417257
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M221系列PLC在不外接电源只通过USB线和电脑USB口连接的情况下,指示灯都是什么状态?
问题描述:
M221系列PLC在不外接电源只通过USB线和电脑USB口连接的情况下,指示灯都是什么状态?
所属产品线:
Modicon M221
解决方法:
只有run灯闪烁,其他指示灯都熄灭状态。
首次发布日期:
2021/2/25
修订日期:
2021/2/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M221
探索更多
范围:
Modicon M221