我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M200系列PLC在不外接电源只通过USB线和电脑USB口连接的情况下,可以下载程序吗?

问题描述:
M200系列PLC在不外接电源只通过USB线和电脑USB口连接的情况下,可以下载程序吗?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

应用环境:
M200系列PLC在不外接电源只通过USB线和电脑USB口连接的情况下可以下载程序吗?

解决方法:

M200系列PLC在不外接电源只通过USB线和电脑USB口连接的情况下可以下载程序。