我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0013的原因及处理方法?

问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0013处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0013的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
At least one statement is expected
错误原因
在代码中的某些位置至少应有一条语句。比如,在 IF 语句的 THEN 和 ELSE 部分中或者在 FOR 循环的主体中。
解决方法
在选定位置添加至少一条语句。也可以写入空语句“;”。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
bTest: BOOL;
END_VAR
IF bTest THEN
END_IF
--> C0013: At least one statement is expected