我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0008的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0008处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0007的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
Unexpected end-of-file found: ‘<operator 1>’, ‘<operator 2>’, or ‘<operator 3>’ expected
错误原因
语法错误
解决方法
确保语法正确。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
x: INT;
bTest : BOOL;
END_VAR
IF bTest THEN
x := 9;
--> C0008: Unexpected end-of-file found: 'ELSIF', 'ELSE' or 'END_IF' expected