我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0004的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0004处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0004的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
‘<variable>’ is not a component of ‘<structure>’
错误原因
使用“.”对不是结构化值或不作为结构组件而存在的变量进行组件访问。
解决方法
访问定义的变量,或者更改数据类型中的组件定义。输入助手“列出变量”提供了对此位置的所有有效访问。

错误示例
TYPE DUT:
STRUCT
x, y : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG
VAR
test1 : DUT;
test2 : INT;
END_VAR
test2 := test1.z;
--> C0032: Cannot convert type 'Unknown type: 'test1.z'' to type 'INT'
--> C0004: 'z' is not a component of 'DUT'