我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EcoStruxure Machine Expert Basic 软件支持哪些编程语言?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic 软件支持哪些编程语言?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic 软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:
IL:指令列表
LD:梯形图
Grafcet(列表)
Grafcet (SFC)