我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]安装 EcoStruxure Machine Expert - Basic 软件的 PC 的最低系统要求是什么?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic 软件的 PC 的最低系统要求

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

安装 EcoStruxure Machine Expert - Basic 软件的 PC 的最低系统要求是:

Intel Core 2 双核处理器或更高配置
1 GB RAM
显示器分辨率为 1280 x 768 像素或更高
以下操作系统之一的 32 位或 64 位版本:
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10