我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M340本体带有以太网通讯端口的CPU从 24 VDC 机架电源中消耗的电流和损耗功率是多少?
问题描述:
M340本体带有以太网通讯端口的CPU从 24 VDC 机架电源中消耗的电流和损耗功率是多少

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340本体带有以太网通讯端口的CPU从 24 VDC 机架电源中消耗的电流和损耗功率如下图:

注意: 这些值不包括连接到通讯端口 5 V 电源上的设备的消耗。