我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340、ATV630、ATV930变频器的错误禁用功能如何使用?

问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的错误禁用功能如何使用?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

安全提示:只能在按照适用于本设备与应用的所有法规与标准进行全面风险评估之后使用此功能,且监视功能禁用后,无法检测错误。

1、错误检测禁用功能的含义:极少数情况下,变频器的监视功能可能变得多余,因为在某些特定场合,该监视功能可以影响到客户更重要的应用。错误检测禁用能禁用部分功能,让变频器在一些特定的场合继续运行。

2、错误检测禁用功能的适用范围:可禁用检测以下错误如下:AnF、bOF、CnF、COF、dLF、EnF、EPF1、EPF2、FCF2、ETHF、InFA、InFB、InFV、LFF1、LFF3、ObF、OHF、OLC、OLF、OPF1、OPF2、OSF、PHF、SLF1、SLF2、SLF3、SOF、SPF、SSF、TFd、TJF、TnF、ULF、USF。

3、错误检测禁用功能设定,可以通过端子设定以及通讯设定两种方式激活,下面以ATV930端子设定举例如下:端子源型接线方式时,当+24V与DI3接通时,激活错误检测禁用功能,设置路径具体如下:[完整设置] --[错误/警告处理]-- [错误检测禁用]---DI3。(ATV630、ATV340均可参见以上接线方式。需注意ATV340小功率范围接线略有区别,详见安装手册)

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。