我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630变频器哪些故障是需要断电才能复位的?

问题描述:
ATV630变频器哪些故障是需要断电才能复位的?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器需要断电才能复位的故障在产品编程手册上有详细说明。产品编程手册故障代码解释部分,清除错误代码中提示该检测到的错误需要电源复位,有这个提示的故障都是都是需要断电才能复位的故障。

以下图片以SCF1电机短路故障为例:

ATV600变频器产品资料下载链接