我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器使用外部24V供电时(P24V),在主回路不通电的情况下,变频器故障继电器如何动作?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用外部24V供电时(P24V),在主回路不通电的情况下,变频器故障继电器如何动作?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

当ATV630、ATV930通过P24V和0V供电时,面板左上角显示NLP,NLP表示变频器无主电源,不是故障代码。

此时如果R1继电器定义为操作状态“故障”,那么R1A和R1C闭合,R1B和R1C断开,变频器处于无故障输出状态。

ATV630、ATV930变频器故障继电器动作特性请参考:ATV630,ATV930将R1设置为故障继电器后,R1继电器触点如何动作?

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。