我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310A、ATV320、ATV340、ATV630、ATV930变频器故障继电器如何动作?怎么接线?

问题描述:
ATV310A、ATV320、ATV340、ATV630、ATV930变频器故障继电器接故障指示灯,如何让指示灯仅在变频器发生故障时才亮?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV320变频器; ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV310A、ATV320、ATV340、ATV630、ATV650、ATV930、ATV950等变频器上电无故障时,继电器输出,常开点闭合,常闭点断开;变频器有故障时,继电器复位,常开恢复为常开,常闭恢复为常闭。

变频器故障继电器做成无故障输出是为了符合欧洲安全标准,防止因故障信号电缆断线引起的故障信号无法送出的问题。

如果直接用R1BR1C接到故障指示灯的控制回路中,那么指示灯在变频器断电和发生故障时都是亮的可以考虑把进线接触器或进线断路器的常开辅助触点和R1BR1C串联接到故障指示灯的控制回路中,这样只有在变频器故障时,故障指示灯下才亮,具体参见下图:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。