中文面板VW3A1111如何复制和下载变频器参数?
问题描述:
御程系列变频器ATV600/900通过VW3A1111复制下载参数步骤是什么?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
一,从变频器复制参数:
1,在菜单【7文件管理】找到【7.1传输配置文件】,进入选择【从变频器复制】按OK确认。操作步骤如下图所示:



2,此时面板会显示文件名,文件名可以自定义(文件名最长为13个字符,可由大写字母,小写字母,数字,标点符号自由组合而成)。定义好文件名后按OK键确认显示传送中,参数复制完毕提示【传输结束】,按OK键或者ESC退出即可。操作步骤如下图所示:



二,下载变频器参数:
1,在菜单【7文件管理】找到【7.1传输配置文件】,进入选择【复制到变频器】按OK确认。操作步骤如下图所示:



2,面板显示等待中,然后出现参数文件,选中已定义好的文件名,按OK键确认显示传送中。参数下载完毕提示【传输结束】,按OK键或者ESC退出即可。操作步骤如下图所示:



注意:1,只有型号相同,固件版本相同的变频器才能下载参数。
2,VW3A1111面板能存储多套变频器参数,不同文件可以通过定义不同文件名称来区分,存储文件数量和面板内存有关。面板总内存为13M,参数文件每个大小是4KB,存储在drvconF文件夹内。
3,VW3A1111复制和下载功能对所有参数有效,不能设置参数组。
是否有帮助?