我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的AI模拟量丢失而触发回落速度后,怎样才能解除回落速度的保持状态?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的AI模拟量丢失而触发回落速度后,怎样才能解除回落速度的保持状态?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的AI模拟量丢失而触发回落速度保持后,只有当AI模拟量信号恢复,或者取消回落速度功能,才能解除速度保持状态。不能通过断电重启解除速度保持状态。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。