我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器没有接收到模拟量输入信号是什么原因?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器没有接收到模拟量输入信号是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

变频器没有接收到模拟量输入信号可以从以下几个方面去查找原因:

1、到变频器的显示菜单中查看变频器有没有接收到模拟量输入信号,参数路径是:[显示] -- [IO映射] -- [模拟输入映像],可以分别查看AI1/AI2/AI3实际接收到的模拟量;

2、如果模拟输入映像中没有检查到模拟量输入信号,可以用万用表直接测量接到变频器的模拟量,看是否有电压或电流信号,如果测量不到信号,则检查线路或模拟量给定;

3、如果能测量到电压或电流,则检查变频器上的模拟量输入端子接线是否正确,可以参考下图红框中的接线。如果是电流输入信号,需要注意正负极是否接反;

4、ATV630/ATV930变频器的模拟量输入都可以配置成电压或电流输入,可以检查模拟量输入类型设置是否正确,以AI1为例,参数路径是:[完整设置] -- [输入输出] -- [AI/AQ] -- [AI1配置] -- [AI1类型]。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。