我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630如何设置休眠和唤醒功能?

问题描述:
ATV630使用PID功能时如何实现休眠和唤醒功能?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

1、休眠功能

ATV630可以依据流量传感器、外部开关输入、输出频率等条件实现休眠,以低于输出频率时进入休眠为例说明。

首先设置[休眠检测模式]为速度,[休眠最小速度]设置为低于此速度时进入休眠模式,[休眠延时]为进入休眠模式的延时时间,当变频器在低于[休眠最小速度]运行超过[休眠延时]时间后,变频器会进入休眠状态。

2、唤醒功能

ATV630可以依据反馈值、PID误差值、压力反馈来唤醒,以反馈值低于唤醒水平时唤醒为例说明。

首先设置[唤醒模式]为反馈,[唤醒过程水平] 设置为唤醒的反馈值,[唤醒延时]为唤醒的延时时间,当变频器在低于[唤醒过程水平]运行超过[唤醒延时]时间后,变频器会重新唤醒启动。

设置案例:

当变频器输出频率低于 15Hz 且超过 30s 时,变频器进入休眠状态;当PID反馈值低于10bar(PID控制类型设置为压力)且超过10s时,变频器唤醒并返回 PID 控制模式。具体参数设置如下:

参数

设定值

5 完整设置-5.6泵功能-休眠/唤醒-休眠菜单-休眠检测模式

速度

5 完整设置- 5.6泵功能-休眠/唤醒-休眠菜单-休眠最小速度

15Hz

5 完整设置- 5.6泵功能-休眠/唤醒-休眠菜单-休眠延时

30s

5 完整设置-5.6泵功能-休眠/唤醒-唤醒菜单-唤醒模式

反馈

5 完整设置-5.6泵功能-休眠/唤醒-唤醒菜单-唤醒反馈水平

10bar

5 完整设置-5.6泵功能休眠/唤醒-唤醒菜单-唤醒延时

10s