我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器面板显示正在连接是什么原因?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器面板显示正在连接的原因和解决方法

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器面板显示正在连接,如下图所示:

原因和解决方法如下:

1、面板损坏,显示正在连接;

解决方法:更换一个新的面板安装到变频器上,通电查看显示是否正常;

2、连接面板的端口损坏,导致正在连接;

解决方法:通过网线将面板连接到变频器Modbus VP12S端口上测试,查看显示是否正常;

3、变频器本身没有通入主电源,Modbus VP12S端口连接了PLC的Modbus通讯端口。若PLC此时是带电状态,也会造成这个情况。

解决办法:检查变频器输入电源,重新上电查看显示是否正常。

4、面板波特率被误修改了。

解决方法:ATV630、ATV930变频器误改了“HMI波特率”参数,导致面板与变频器无法连接的处理方法

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。