我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630变频器报IGBT热警告如何处理?

问题描述:
ATV630变频器报IGBT热警告处理介绍

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630变频器报IGBT热警告可以从以下方面检查:

1)正确设置电机铭牌参数,并做电机自整定;

2)出现此报警可以适当的降低开关频率、降低输出频率和输出电流;

3) 通过调整加减速特性,降低启动电流,适当调整UFR;

4) 在满足应用需求的情况下,减小电流限幅的设置;

5)如果经常出现IGBT过热报警,需从应用和参数设置两方面下手,降低电机电流。