[Q&A]ATV630、ATV930变频器为何找不到参数命令通道1?
问题描述:
ATV630、ATV930变频器为何找不到参数命令通道1?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器出厂默认情况下,不会显示参数“命令通道1”。当把参数“控制方式”改成“隔离通道”或“IO配置”时,“命令通道1”才出现。
ATV630把参数“控制方式”改成“隔离通道”或“IO配置”的方法如下:
[5 完整设置]—[5.5 命令和给定]—[控制方式],将此参数设为“隔离通道”或“IO配置”。
ATV930把参数“控制方式”改成“隔离通道”或“IO配置”的方法如下:
[5 完整设置]—[5.4 命令和给定]—[控制方式],将此参数设为“隔离通道”或“IO配置”。
是否有帮助?