我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630,ATV930变频器顶部顶盖如何拆下以及在哪种安装方式下需要拆卸?
问题描述:
ATV630,ATV930变频器顶部顶盖如何拆下以及在哪种安装方式下需要拆卸?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器顶盖靠近底部散热格栅处有一个空隙,手伸进空隙中向上用力拔,就可以拆卸掉,拆卸位置见下图红色标识所示:

ATV630,ATV930变频器在并排安装或单独安装并且安装距离满足如下条件时需要拆掉顶盖,见下图所示: