我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
制动单元VW3A7107与VW3A7105有什么区别?
问题描述:
VW3A7107与VW3A7105有什么区别?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:
VW3A7107是ATV930C11N4-16N4内标配的制动单元的料号,只在工厂内部使用,无法直接采购。
VW3A7105是ATV930C11N4C-16N4C选配的制动单元的型号,可以直接采购。
这两个型号不是同一个物料,但功能都是控制制动电阻。