我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0043的原因及处理方法?

问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0043处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0043的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
Wrong formal parameter: ‘<parameter name>’ expected in this place
错误原因
函数的参数分配顺序不正确。
解决方法
以正确的顺序指定参数。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
i : INT;
END_VAR
i := Test(iPar2 := 2, 5);
FUNCTION Test : INT
VAR_INPUT
iPar1 : INT;
iPar2 : INT;
END_VAR
--> C0043: Wrong formal parameter: 'iPar1' expected in this place
--> C0412: Multiple input assignments for parameter ''
错误纠正
i := Test(5, iPar2 := 2);