[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0041的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0041处理方法所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0041的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
VAR_IN_OUT parameter ‘<parameter name>’ of ‘<function name>’ needs variable with write access as input
错误原因
传送的参数不是具有写访问权限的变量(而是比如常量)。
解决方法
将具有写访问权限的 VAR_IN_OUT 参数传送到函数。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
i : INT;
x : INT;
END_VAR
i := Test(31415);
FUNCTION TEST : INT
VAR_IN_OUT
in_out: INT;
END_VAR
--> C0041: VAR_IN_OUT' parameter 'in_out' of 'TEST' needs variable with write access as input
错误纠正
i := Test(x);
是否有帮助?