我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0037的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0037处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0037的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
‘<invalid input>’ is no input of ‘<function name>’
错误原因
在函数调用中,定义了局部变量。
解决方法
将变量声明为输入参数。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
i : INT;
END_VAR
i := TEST(iVar := 1);
FUNCTION TEST : INT
VAR_INPUT
iVarx : INT;
END_VAR
--> C0037: 'iVar' is no input of 'TEST'
错误纠正
VAR_INPUT
iVar : INT;
END_VAR