我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0035的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0035处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0035的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
Program name, function or function block instance expected instead of ‘<invalid function>’
错误原因
调用了不存在的函数。
解决方法
确保仅调用已存在的程序名称、函数和功能块实例。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
END_VAR
PLC_PRG.METH1();
METHOD METH
VAR_INPUT
END_VAR
--> C0004: 'METH1' is no component of 'PLC_PRG'
--> C0035: Program name, function or function block instance expected instead of 'PLC_PRG.METH1'
错误纠正
PLC_PRG.METH();