我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0032的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0032处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0032的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
Cannot convert type ‘STRING’ to type ‘INT’
错误原因
将变量分配到类型不兼容的另一个变量。
解决方法
使用类型转换。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
test1: INT;
test2: STRING;
END_VAR
test1 := test2;
-->C0032: Cannot convert type ‘STRING’ to type ‘INT’
错误纠正
test1 := STRING_TO_INT(test2);