我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0031的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0031处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0031的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
Type definition expected instead of ‘<no data type>’
错误原因
为标识符分配了无效的类型定义。
解决方法
指定有效的类型定义。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
i : 0;
END_VAR
--> C0031: Type definition expected instead of '0'
错误纠正
i : INT := 0;