我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0026的原因及处理方法?
问题描述:
Machine Expert 程序编译时,编译器错误代码C0026处理方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert 程序编译时,编译器错误C0026的消息,错误原因,解决方法,错误示例如下:
弹出消息
Identifier expected instead of ‘<invalid identifier>’
错误原因
将无效的标识符发送到方法。
解决方法
使用有效的标识符。
错误示例
METHOD 123
VAR_INPUT
END_VAR
--> C0243: The name used in the signature is not identical to the object name
--> C0026: Identifier expected instead of '123'
错误纠正
METHOD METH123