我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]绎尚系列的地脚灯有感应功能吗?

问题描述:
绎尚系列的地脚灯是否有感应功能。

所属产品线:
AvatarOn绎尚系列

解决方法:

绎尚系列的地脚灯分为两种,一种为普通LED地脚夜灯,型号以E8390FLW开头,没有人体感应功能,它需要安装在暗装墙盒中,同时需要配合墙壁开关使用;另一种为插电式红外感应夜灯,型号以E83FLIR开头,有人体感应功能,与传统的安装方式不同,采用的是插电式的,不需要提前预留安装孔,无需更改布线,任意220V插座即插即用。

E8390FLW E83FLIR

E8390FLW                                                         E83FLIR