我们今天能为您提供什么帮助?

Video:DM2350PLUS仪表参数设置

问题描述:
DM2350PLUS仪表参数设置

所属产品线:
DM2000

解决方法:

本视频将介绍DM2350PLUS参数设置,

将测量仪表上电,同时按下“向右”键与 “OK”键,将进入参数设置模式,

输入密码0000,按OK进入参数设置屏;

若同时按下向右键与OK键,将进入参数设置密码输入界面,此时按OK键可切换到本地操作密码输入界面,屏幕第一行显示“OPR”;

在本地操作模式中,可以进行控制继电器的分、合操作;

清除SOE,清除电度量累计值及系统复位操作。输入操作密码0000(默认值),按OK键确认进入本地操作设置屏。按OK键翻屏,依次完成相应设置。