我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:DM2350PLUS仪表读取DI状态
问题描述:
DM2350PLUS仪表读取DI状态

所属产品线:
DM2000

解决方法:

本视频将介绍DM2350PLUS仪表如何通讯读取DI状态,

将测量仪表上电,同时按下向右键与OK键,将进入参数设置模式,

输入密码0000,按OK键确认进入参数设置屏。

打开modscan32软件, 同时设置与仪表匹配的波特率,字长度,校验方式和停止位,

因为DM2350PLUS的寄存器起始地址是从0开始,而modscan32软件起始地址是从1开始,所以,对于modscan32软件需将读取地址进行加1处理,

此时读取到数字输入量DI1,DI2对应数值,0代表断开,1代表闭合。