我们今天能为您提供什么帮助?

Video:DM2350PLUS仪表控制DO状态

问题描述:
DM2350PLUS仪表控制DO状态

所属产品线:
DM2000

解决方法:

本视频将介绍DM2350PLUS仪表如何通过通讯控制DO状态,

将测量仪表上电,同时按下向右键与OK键,进入参数设置模式,输入密码0000,按OK进入参数设置;

打开modbuspoll软件,同时设置与仪表匹配的波特率,字长度,校验方式和停止位,此时可以看到DO状态的信息,返回的数据位00表示断开,01表示闭合;

以置 闭合报文示例为:05 05 00 0A FF 00,点击发送数据,返回的报文数据位与发送相同,通过刚才建立的读DO状态返回值已变为1,表示已控制DO状态成功;

置断开操作与之类似,在此不做赘述。