Video:Micrologic X数字模块安装
问题描述:
Micrologic X数字模块安装所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
本视频将介绍Micrologic X数字模块的安装;
打开软件,选择语言;
控制单元升级只能通过直接连接方式完成,所以我们选择直接连接方式;
填写项目信息,连接设备;
点击数字模块选项,找到需要安装的数字模块,点击安装,输入4位管理员密码,初始密码为0000;
选择已下载的数字模块文件,等待安装进程,安装完成后窗口会出现数字模块安装成功提示;
退出数字模块界面,然后再次进入;
查看已安装的模块,可以看到数字模块已经安装成功了。
是否有帮助?