我们今天能为您提供什么帮助?

Video:C9断路器MN的安装

问题描述:
C9断路器MN的安装

所属产品线:
Acti 9 小型断路器

解决方法:

本视频主要介绍C9断路器MN的安装,

将断路器手柄至于OFF分闸位置,揭掉断路器左侧的塑料片,

将MN置于断开位置,将上端卡扣与断路器上端卡好,

MN线圈额定工作电压为220V,线圈不得电断路器无法合闸,

接通MN D1 D2,将断路器合闸,当电源电压下降时(35%~70% Un),使断路器脱扣;

当电源未恢复正常时,防止断路器重新接通。