我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV320变频器如何设置DQ+、DQ-端子的功能?

问题描述:
ATV320变频器如何设置DQ+、DQ-端子的功能?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器的DQ+、DQ-端子是逻辑输出点。其接线图请点击右侧接线图查看:接线图

ATV320变频器DQ+、DQ-端子的功能设置方法如下:

ATV320变频器的菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

按照下图操作步骤找到LO1设置菜单:

按下旋钮进入LO1设置菜单,LO1设置菜单下有4个参数:LO1分配(LO1)、LO1延时(LO1d)、LO1有效条件(LO1S)、LO1保持时间(LO1H)可以设置。它们可设置的值和含义见下图: