我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV320变频器DQ+、DQ-端子如何接线?

问题描述:
ATV320变频器DQ+、DQ-端子如何接线?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器的DQ+、DQ-端子是逻辑输出点。如果不需要使用DQ+、DQ-端子的逻辑输出功能,DQ+、DQ-端子可以不接线。如果需要使用,其功能设置方法请点击右侧设置方法查看:设置方法

ATV320变频器DQ+、DQ-端子接线图如下,有4种情况:

1. 内部源型接线:

拨码开关SW1拨到SRC位置。

2. 内部漏型接线:

拨码开关SW1拨到SK位置。

3. 外部源型接线:

拨码开关SW1拨到SRC位置。

4. 外部漏型接线:

拨码开关SW1拨到EXT位置。