FA417379
FA417379
我们今天能为您提供什么帮助?
AMP模拟电流表(订货号16003或16004)/VLT模拟电压表(订货号16005)的开孔尺寸是多少?
问题描述:
AMP模拟电流表(订货号16003或16004)/VLT模拟电压表(订货号16005)的开孔尺寸是多少?
所属产品线:
模拟电流表AMP,电压表VLT
解决方法:
外形尺寸
72*72mm
,开孔尺寸
68*68mm
。详见下图:
首次发布日期:
2021/3/10
修订日期:
2021/3/10
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
模拟电流表AMP,电压表VLT
探索更多
范围:
模拟电流表AMP,电压表VLT