我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX NA隔离开关(负荷开关)可以加装分励(MX)和辅助触点(OF)吗?
问题描述:
NSX NA隔离开关(负荷开关)可以加装分励(MX)和辅助触点(OF)吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以,

NSX100m/160mNA,满足同时加装1和欠压MN/分励MX和1个OF;

NSX100-250NA,满足同时加装1个欠压MN/分励MX和2个OF;

NSX400-630NA,满足同时加装1个欠压MN/分励MX和4个OF。